Blog
How to Absorb a New Standard: ASHRAE® 241 and More
O Wellsphere da Trane é uma abordagem holística para melhorar a qualidade ambiental interna (IEQ). Como uma plataforma coletiva informada por especialistas de classe mundial, apoiada por tecnologias de ponta e habilitada por serviços individualizados, a Wellsphere aborda os fatores críticos que afetam seu ambiente interno para melhorar a viabilidade da construção e apoiar o bem-estar de quem está dentro.
Os especialistas especializados da Trane Wellsphere podem apresentar a você oportunidades maiores e mais integradas para sua construção, abordando os quatro principais fatores do IEQ: qualidade do ar interior, conforto térmico, iluminação e acústica.
As pessoas esperam mais do seu espaço de trabalho do que nunca. Do ponto de vista comercial, também há muitos motivos para se preocupar: os dados mostram que um aumento no fluxo de ar pode melhorar a produtividade do funcionário em até 6,5%.1
A abordagem da Trane Wellsphere ajuda os gerentes de instalações e proprietários de edifícios a lidar com os riscos de saúde transmitidos pelo ar em seus ambientes prediais e a obter um ar mais confortável e limpo. Começando com um Avaliação de QAI do seu espaço, o Trane Wellsphere pode ajudá-lo a entender o estado do seu espaço atual, implementar soluções personalizadas, obter monitoramento contínuo da qualidade do ar interno por meio de uma única interface e ajudá-lo a compartilhar resultados com as partes interessadas mais importantes: as pessoas dentro do seu prédio.
O conforto térmico é fundamental para criar um ambiente interno estimulante e energeticamente eficiente. Na verdade, pesquisas mostram que os níveis de aquecimento e resfriamento podem impactar a produtividade dos funcionários em até 10%.2 O processo Wellsphere fornece os insights para garantir e manter a satisfação com a temperatura. Com controles de sistema integrados, o gerenciamento de conforto diário fica ao lado de quem você quiser - gerentes corporativos, gerentes de prédios e até mesmo inquilinos individuais.
Uma arquitetura de iluminação bem projetada pode promover espaços de trabalho mais positivos e construtivos. Na verdade, os dados mostram que os sistemas de iluminação centrados no ser humano podem aumentar a produtividade em 18% e melhorar a precisão do trabalho em 12%. e onde você consome tecnologia ultravioleta leve e germicida para reduzir micróbios nocivos no ar e na superfície e muito mais. Clique para explorar nosso portfólio completo de iluminação IEQ.
A acústica tem fortes laços com conforto, concentração e privacidade sonora. Ao contrário do que você poderia esperar, porém, menos ruído nem sempre é melhor e mais ruído nem sempre é ruim. Foi demonstrado que níveis moderados de ruído ambiente podem melhorar o desempenho criativo, enquanto níveis muito baixos ou muito altos podem diminuí-lo.4
Com o Trane Wellsphere, todo o ruído ambiente de HVACs, chillers e muito mais torna-se uma parte gerenciável de encontrar o equilíbrio certo de sons. Para novos edifícios, você pode começar com uma verificação de som na fase de projeto.
O IEQ é importante porque as condições do seu prédio afetam diretamente a saúde, o conforto e a produtividade de quem está dentro. Avançando, proteger o bem-estar dos ocupantes continuará sendo uma parte vital da proposta de valor de um edifício. No entanto, isso não pode ser alcançado com uma única tecnologia ou solução. Em vez disso, requer uma abordagem holística e apoiada por especialistas.
Fatos importantes do IEQ
• Alunos e funcionários passam 93% do tempo dentro de casa.5
• As pessoas gastam mais de 30% de seu tempo em edifícios comerciais.5
Aprimorar seu IEQ pode proteger o bem-estar de seus ocupantes e melhorar a viabilidade de longo prazo de seu edifício e negócios. Veja como:
• Maximiza o valor de revenda do edifício.
• Limita a responsabilidade do proprietário.
• Estimula o desempenho e o engajamento.6
• Atrai novos clientes e mais compras.7
A Trane oferece soluções personalizadas para seus desafios exclusivos de IEQ usando nosso processo comprovado de três etapas, por meio do Wellsphere™. Desde a avaliação e treinamento inicial da construção até os serviços de implementação e gerenciamento, seu especialista dedicado da Trane está presente para orientá-lo a cada passo com as percepções e o suporte de que você precisa para manter um espaço saudável e viável a longo prazo.
Blog
How to Absorb a New Standard: ASHRAE® 241 and More
Customer Story
Thermal Storage Solution helps Improve Indoor Environment and Cuts Costs at Alexandria Area YMCA
Estamos aqui para ajudar.