¿Qué es el Confort Térmico?
El confort térmico mide el grado de satisfacción percibido por el cuerpo humano como resultado de los factores de calentamiento y enfriamiento de un ambiente. Para los edificios, la satisfacción individual puede ser difícil de lograr porque cada ser humano percibe la temperatura de manera diferente. La edad, la temporada, la ropa e incluso la ubicación de la mesa pueden afectar la forma en que experimentamos nuestro entorno. Sin embargo, el confort térmico se trata menos de mantener a todos cómodos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y más de implementar soluciones que lo ayuden a administrar los niveles de temperatura y humedad de manera más cuidadosa y eficiente. Ahí es donde sobresale Trane.
 
¿Cuáles son los beneficios de mejorar el confort térmico?
Optimizar el confort térmico puede tener un impacto no solo en las personas y los sistemas del edificio, sino que también puede afectar directamente a su negocio. Vea cómo puede beneficiarse de la mejora de su confort térmico:
- Aumentar la comodidad de los ocupantes
- Aumente la productividad hasta en un 10 %1
- Proteger el bienestar humano
- Impulse más compras de clientes minoristas2
- Maximizar el ahorro de energía3
 
 
Importancia del control de la temperatura
Las soluciones de control de temperatura de Trane brindan una visibilidad inigualable del rendimiento de su sistema HVAC, lo que le brinda información práctica para realizar optimizaciones precisas en tiempo real. Esto lo ayuda a administrar cuidadosamente los niveles de comodidad para usar solo la energía que necesita. Además, los controles del sistema integrado de Trane le permiten delegar la gestión de HVAC a múltiples usuarios, incluidos los administradores de empresas, administradores de edificios e incluso inquilinos individuales.
Comprender las causas del malestar
Cuando sus ocupantes se sienten incómodos, lo siente de muchas maneras. Pueden saber si hace demasiado calor o demasiado frío, pero con el tiempo esto puede afectar los resultados. De hecho, varios estudios han demostrado que cuanto más cómodas se sienten las personas, más productivas son.4 La razón por la que su edificio es incómodo es probablemente exclusiva de usted, e identificar la causa raíz es el primer paso para resolverlo. Trane tiene una gran experiencia en la dinámica entre edificios, sistemas y personas, y seguimos un proceso comprobado de 3 pasos a través de Wellsphere™ para ayudarlo a comprender lo que sucede dentro de sus paredes.
 
 
¿Cómo monitorear el confort térmico?
Monitorear constantemente la temperatura interior es clave para mantener un espacio saludable y confortable. Por eso, Trane ofrece soluciones personalizadas de gestión térmica y de la humedad para optimizar el rendimiento según sus necesidades. Además, nuestros controles de sistema integrados le permiten empoderar a los administradores de edificios, inquilinos y otras partes interesadas con acceso de monitoreo en tiempo real para administrar de manera proactiva los niveles de comodidad y consumir energía de manera más eficiente.
Optimice mi confort térmico con Trane
Estamos aquí para ayudar.
1 Medición cuantitativa de la pérdida de productividad debido a la incomodidad térmica, CONFORT TÉRMICO Y PRODUCTIVIDAD, Efecto de la temperatura en el desempeño de tareas en un entorno de oficina, Cómo afecta el ambiente interior al desempeño
2 Los efectos del ambiente de la tienda en el comportamiento de compra: una revisión de la literatura. Los efectos del ambiente de la tienda en los comportamientos de compra: una revisión crítica
3 Inteligencia Artificial para Sistemas de Confort Térmico Eficientes: Requerimientos, Aplicaciones Actuales y Direcciones Futuras
4 “Clima Interior y Productividad en las Oficinas”. vol. 6. REHVA Guidebooks 6. Bruselas, Bélgica: REHVA 2006. Y “Effects of Moderate Heat Stress on Mental Performance”, Studies in Environmental Science, Elsevier, 5 (4), pp. 251–267, 1981.